TDK Electronics

MediPlas

先進的で環境に優しい滅菌*技術

 Intro Pic

MediPlasは、細菌、ウイルス、真菌、胞子を含む有害な微生物を効果的に無害化する反応性種を生成することで、様々な表面において必要に応じ、その場での殺菌を可能にします。

低温で動作するため、プラスチック、電子機器、医療機器などの熱に弱い材料の殺菌に最適であり、オートクレーブやエチレンオキシド(EtO)などの従来の方法に比べ、より迅速で安全な代替手段となり得ます。

MediPlasの仕組み

 function

MediPlasは、リアクターとドライバーの2つの主要コンポーネントで動作します。リアクターは誘電体バリア放電(DBD)技術を用いて、その殺菌能力の鍵となる反応性酸素種(ROS)および反応性窒素種(RONS)を生成します。

ガス混合物中のRONSの正確な組成と濃度は、以下の複数の要因に影響し、調整することができます。:

  • 注入ガスの種類と湿度
  • 反応チャンバー内の温度
  • ドライバによる電力設定

MediPlasシステムはお客様の特定の用途に合わせ、カスタマイズ可能なガス組成をリアルタイムで生成でき、柔軟な調整が可能です。そのため、ハードウェアの変更や化学薬品の追加をせずに、殺菌サイクル中に反応環境を変更することもできます。

弊社のMediPlas評価キットでその可能性をぜひ探ってみてください。

革新的な応用例

クローズドループシステム

 Internal sterilization Pic

分解せずに自己滅菌が可能な「定置洗浄(CIP)」対応システム向け。MediPlasリアクターは反応性ガスを継続的に循環させ、その濃度を徐々に高めます。滅菌サイクルが完了すると、反応性物質はフィルターで除去されます。

医療環境に理想的なMediPlasは、繊細な機器を損傷することなく殺菌を実現し、安全性と機器の寿命を両立します。-

バッチ式システム

 Sterilization medical tools Pic

バッチ式システムでは、医療機器を密閉されたチャンバー内に配置します。MediPlasリアクターがこのチャンバーに反応性ガスを充填し、すべての表面に均一に曝露させます。

従来のオートクレーブとは異なり、MediPlasは低温で動作するため、内視鏡、創傷被覆材、ステントなどの繊細な物品にも適しています。また、サイクルが高速であり、化学薬品の追加が不要で、エネルギー消費も少なくて済みます。
 

プラズマ活性水(PAW)

 Water Pic

MediPlasは、水の周囲にある空気やガスをイオン化することで、オゾン(O₃)、過酸化水素(H₂O₂)、窒素酸化物(NOx)などの強力な反応性種を生成します。これらは総称して「プラズマ活性水(PAW)」と呼ばれます。

これらの反応性種は微生物細胞に酸化ストレスを与え、細胞膜や内部構造を損傷させ、最終的に微生物を不活化させます。PAWは医療・歯科の滅菌、食品安全、農業などの分野で広く利用されています。


独自の利点

その場(In-situ)での供給

 Customizable

MediPlasは必要に応じて反応性種を生成するため、複雑な供給網や危険な化学物質の保管が不要です。これにより、さまざまな環境に柔軟かつ拡張性をもって対応できるソリューションとなっています。

環境にやさしい

 Sustainable

サステナビリティや過敏性に配慮し、MediPlasは内視鏡、創傷被覆材、ステントなどの繊細な機器や部材に適応可能な低温殺菌手段を提供することができます。

エチレンオキシド(EtO)やオートクレーブと比較して、MediPlasはよりクリーンで化学薬品を使用せず、エネルギー効率にも優れており、使用者と環境の両方にとって安全です。
 

高速サイクル

 Performance

EtOとは異なり、MediPlasは殺菌サイクル後に長時間のエアレーション(換気)を必要としません。これにより、処理の回転速度が大幅に向上し、作業効率が高まり、ダウンタイムが削減されます。


一般的な殺菌方法との比較

 Comparison Pic

MediPlasは、過酸化水素などの反応性酸素・窒素種(RONS)をその場で生成できるため、従来の殺菌サイクルと比べて短時間かつ低コストでの処理が可能です。これにより、MediPlasはエチレンオキシド(EtO)に代わる本格的な選択肢となり得ます。 
 

MediPlas評価キットへようこそ!

 Eval kit Pic Page 1
 Eval kit Pic Page 8

MediPlas評価キットは、開発者や技術チームがMediPlasシステムを実際に操作しながら、アプリケーションへの応用・テスト・統合を行える環境を提供します。プラズマによる殺菌、水処理、その他の先進的な用途を評価する際に、このキットは迅速かつ効果的に始めるための必要なツールとドキュメントをすべて備えています。

セットアップ手順やサンプルコード、リアルタイムデータアクセスにより、この評価キットは以下のことを可能にします:

  • MediPlasシステムの基本的な機能の理解
  • 制御された環境化での模擬評価
  • 開発および組み込み評価にかかる時間の短縮
  • 性能・信頼性・互換性をご自身のシステムを用いて評価

このキットは、プラズマ技術を活用したソリューションを模索する研究開発チームやシステムへの組み込みを担当するチームに最適です。
 

お問い合わせ ユーザーガイドをダウンロード

データシート



*滅菌に関する用語の免責事項

本ウェブサイトで使用されている「滅菌」という用語は、MediPlasシステムが意図する微生物不活化能力を指しています。
真の滅菌(すべての微生物、特に細菌芽胞を完全に除去すること)を達成するには、曝露時間、反応性種の濃度、環境条件、検証プロトコルなど、特定の境界条件が必要です。ユーザーは、それぞれの用途や規制環境において、滅菌に必要な基準を満たす運用設定がなされていることを確認する責任があります。


専門家と連絡を取る

MediPlasにご興味をお持ちですか?

アプリケーションを簡単にご説明ください。弊社の専門家がご連絡いたします。

First name is required Vorname wird benötigt 名字是必需的 お名前は必須項目です。
Last name is required Nachname wird benötigt 需要填写姓氏 姓は必須項目です
E-mail is required E-Mail wird benötigt 需要使用电子邮件 電子メールは必須項目です。
Company is required Unternehmen wird benötigt 公司需要 会社名は必須項目です。
Country is required Land wird benötigt 所需国家 国名は必須項目です。
Message is required Nachricht wird benötigt 所需信息 メッセージは必須項目です。
Accepting the data usage is required Datennutzung muss akzeptiert werden 必须接受数据使用 データ利用を承諾することが必要
More information Weitere Informationen 了解更多 詳細情報

Sales Network & Sites

Vertriebsnetz & Standorte

销售网点和工厂

販売網 & 工場

See our worldwide sales offices.

More

Zu unseren weltweiten Vertriebsbüros.

Mehr

查看我们的全球销售办事处。

更多内容

世界各地の販売拠点をご覧ください。

関連資料

Social Media

Soziale Medien

社交媒体

ソーシャルメディア

Follow us on

LinkedIn X (Twitter)

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter)

关注我们

WeChat LinkedIn X (Twitter)

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)

Tradeshows & Events

Messen & Events

展览会

各種イベント

Experience TDK live!

More

Erleben Sie TDK live!

Mehr

现场体验TDK

更多内容

TDKのライブを体験しよう

関連資料