TDK Electronics · TDK Europe

MediPlas

Modernes, umweltfreundliches Sterilisationsverfahren*

 Intro Pic

MediPlas sterilisiert bei Bedarf vor Ort, indem es reaktive Substanzen erzeugt, die schädliche Mikroben wie Bakterien, Viren, Pilze und Sporen auf verschiedenen Oberflächen wirksam neutralisieren.

Durch den Betrieb bei niedrigen Temperaturen eignet es sich speziell für die Sterilisation hitzeempfindlicher Materialien wie Kunststoffen, Elektronik und medizinischen Geräten. Damit ist es eine schnellere und sicherere Alternative zu herkömmlichen Verfahren mit Autoklaven oder Ethylenoxid (EtO).

So funktioniert MediPlas

 function

MediPlas besteht aus zwei Kernkomponenten: dem Reaktor und dem Treiber. Im Reaktor werden mithilfe der dielektrischen Barriereentladung (Dielectric Barrier Discharge, DBD) reaktive Sauerstoff- und Stickstoffverbindungen (Reactive Oxygen and Nitrogen Species, RONS) erzeugt – der Schlüssel zur Dekontaminationsfähigkeit.

Die genaue Zusammensetzung und Konzentration der RONS im Gasgemisch wird von mehreren Faktoren beeinflusst:

  • Art und Feuchtigkeit des zugeführten Gases
  • Temperatur im Inneren der Reaktionskammer
  • Die vom Treiber vorgegebenen Leistungswerte.

Durch sein flexibles Design lässt sich das MediPlas System so einstellen, dass die Gaszusammensetzung individuell auf die jeweilige Anwendung abgestimmt wird – und das in Echtzeit. Dadurch können Anwender die Reaktionsbedingungen während des Dekontaminationszyklus ändern, ohne die Hardware austauschen oder Chemikalien hinzufügen zu müssen.

Entdecken Sie die Möglichkeiten mit unserem MediPlas Evaluation Kit.

Innovative Anwendungen

Geschlossene Systeme

 Internal sterilization Pic

Für Systeme, die sich ohne Zerlegen sterilisieren lassen, auch bekannt als Cleaning in Place (CIP). Der MediPlas Reaktor lässt reaktive Gase kontinuierlich zirkulieren und erhöht dabei stetig deren Konzentration. Nach Abschluss des Sterilisationszyklus werden diese Gase herausgefiltert.

MediPlas ist besonders für medizinische Umgebungen geeignet und gewährleistet Sterilität, ohne empfindliche Instrumente zu beschädigen. So bleibt nicht nur die Sicherheit gewährleistet, sondern auch die Lebensdauer der Geräte erhalten.

Batch-Konfigurationen

 Sterilization medical tools Pic

Bei Batch-Konfigurationen werden medizinische Instrumente in eine gasdichte Kammer gelegt. Der MediPlas Reaktor füllt diese Kammer mit reaktiven Gasen, damit alle Oberflächen vollständig behandelt werden.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Autoklaven arbeitet MediPlas bei niedrigen Temperaturen und eignet sich daher für empfindliche Gegenstände wie Endoskope, Wundauflagen und Stents. Außerdem beschleunigt es die Reinigungszyklen, erfordert keine zusätzlichen Chemikalien und benötigt weniger Energie.

Plasma-aktiviertes Wasser

 Water Pic

MediPlas kann die Luft oder das Gas, mit dem das Wasser in Kontakt kommt, ionisieren. Dadurch entstehen leistungsstarke Kombinationen reaktiver Substanzen wie Ozon (O₃), Wasserstoffperoxid (H₂O₂) und Stickoxide (NOx). Zusammen werden diese Substanzen als plasma-aktiviertes Wasser (PAW) bezeichnet.

Diese Substanzen schädigen die Membranen von Mikroben und deren innere Strukturen durch oxidativen Stress und inaktivieren diese letztendlich. PAW spielt daher eine wichtige Rolle in der medizinischen und zahnmedizinischen Sterilisation, der Lebensmittelsicherheit und der Landwirtschaft.


Alleinstellungsmerkmale

Bereitstellung vor Ort

 Customizable

MediPlas erzeugt reaktive Verbindungen bedarfsgerecht. Somit sind keine komplexen Lieferketten erforderlich und es müssen keine gefährlichen Chemikalien gelagert werden. Dadurch ist diese Lösung äußerst flexibel und lässt sich an verschiedene Umgebungen anpassen.

Umweltfreundlich

 Sustainable

MediPlas wurde mit Blick auf Nachhaltigkeit und Schonung empfindlicher Instrumente entwickelt. Dank der niedrigen Arbeitstemperatur eignet sich das System besonders für Endoskope, Wundauflagen und Stents.

Im Vergleich zu Ethylenoxid (EtO) und Autoklaven ist MediPlas sauberer, chemikalienfrei und hocheffizient – und damit sicherer für Anwender und Umwelt.

Blitzschnelle Zyklen

 Performance

Anders als bei EtO sind bei MediPlas nach dem Sterilisationszyklus keine längeren Belüftungszeiten erforderlich. Dadurch verkürzen sich die Durchlaufzeiten erheblich, was die Effizienz der Arbeitsabläufe steigert und die Standzeiten reduziert.


Vergleich gängiger Sterilisationsverfahren

 Comparison Pic

Mit MediPlas lassen sich in situ reaktive Substanzen (RONS), wie z.B. Wasserstoffperoxid, kostengünstig und in einem Bruchteil der üblichen Zeiten erzeugen. Damit ist es eine echte Alternative zu Ethylenoxid (EtO). 

Erleben Sie die Vorteile von MediPlas

 Eval kit Pic Page 1
 Eval kit Pic Page 8

Mithilfe des MediPlas-Evaluierungskits können Entwickler und Technikteams das System praxisnah kennenlernen, testen und in ihre Anwendungen integrieren. Ganz gleich, welche Funktionen bewertet werden sollen – die plasmabasierte Sterilisation, die Wasseraufbereitung oder andere anspruchsvolle Anwendungen – dieses Kit enthält alle wichtigen Werkzeuge und Informationen, um schnell und effektiv zu starten.

Intuitive Setup-Anleitungen, Beispielcode und Echtzeit-Datenzugriff machen das Evaluierungskit zu einem leistungsstarken Werkzeug, mit dem Anwender

  • die Kernfunktionen des MediPlas-Systems kennenlernen,
  • praxisnahe Anwendungsfälle in einer kontrollierten Umgebung simulieren,
  • Entwicklungs- und Integrationszyklen verkürzen und
  • Leistung, Zuverlässigkeit und Kompatibilität mit ihren Systemen bewerten können.

Dieses Kit richtet sich an R&D-Teams, Systemintegratoren und Innovatoren, die die Leistungsfähigkeit der Plasmatechnologie in ihren Lösungen nutzen möchten.
 

Kontakt Benutzeranleitung

Veröffentlichungen

Datenblätter



Kontakt aufnehmen

Möchten Sie mehr über MediPlas erfahren?

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Anwendung. Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.

First name is required Vorname wird benötigt 名字是必需的 お名前は必須項目です。
Last name is required Nachname wird benötigt 需要填写姓氏 姓は必須項目です
E-mail is required E-Mail wird benötigt 需要使用电子邮件 電子メールは必須項目です。
Company is required Unternehmen wird benötigt 公司需要 会社名は必須項目です。
Country is required Land wird benötigt 所需国家 国名は必須項目です。
Message is required Nachricht wird benötigt 所需信息 メッセージは必須項目です。
Accepting the data usage is required Datennutzung muss akzeptiert werden 必须接受数据使用 データ利用を承諾することが必要
More information Weitere Informationen 了解更多 詳細情報

Sales Network & Sites

Vertriebsnetz & Standorte

销售网点和工厂

販売網 & 工場

See our worldwide sales offices.

More

Zu unseren weltweiten Vertriebsbüros.

Mehr

查看我们的全球销售办事处。

更多内容

世界各地の販売拠点をご覧ください。

関連資料

Social Media

Soziale Medien

社交媒体

ソーシャルメディア

Follow us on

LinkedIn X (Twitter)

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter)

关注我们

WeChat LinkedIn X (Twitter)

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)

Tradeshows & Events

Messen & Events

展览会

各種イベント

Experience TDK live!

More

Erleben Sie TDK live!

Mehr

现场体验TDK

更多内容

TDKのライブを体験しよう

関連資料