RoHS IIは、電気・電子装置(EEE)の製造者に関する多数の改正を含んでいます。RoHS Iとの主な違いは以下の通りです:
1. 適用範囲
RoHS IIは、電気・電子装置(EEE)、ケーブル、および代替部品への2019年7月22日時点での完全な適合性に関する要件の段階的拡大を包括しています。
RoHS IIは、「均質物質」といった重要な概念(第3条)を説明しています。
2. 新規物質の禁止
委員会は、定期的に制限物質リストの見直しを実施しています。
3. 例外
RoHS IIには、例外の認可、更新、および削除についての明白で透明性のある規則が含まれています。
4. 他のEU法規との連関性
RoHS IIは、New Legislative Framework(新しい法的枠組み)の一部であり、それによって、CEマーキングおよび適合宣言(調和規格EN 50581を含む)を対象とします。