私たちのウェブサイトは最高可能なサービスを提供するためにさまざまなクッキーを使用しています。私たちのウェブサイトでのクッキーの使用および注意事項や無効にするための可能性についての情報は私たちの情報ページをご覧ください。あなたの同意により、あなたはクッキーの使用についての情報を読まれたこと、そしてそれに同意されることを確認されることになります。データ保護のテーマについて私たちの詳細情報にも注意してください。

TDK TDK Electronics

RoHS II 指令

EU指令2011/65/EU第2条に準拠する製品に使用可能な受動部品

新しいRoHS II指令(指令2011/65/EU)が、RoHS I指令(指令2002/95/EC)に代わるものとして、2013年1月3日に施行されました。この指令は2011年7月1日に公開されたもので、正式名 称は「2011年6月8日の欧州議会および理事会の指令2011/65/EU、OJ No. L 174/88」となっています。

電気・電子機器(EEE)の製造業者にとって、RoHS IIではいくつかの変更点があります。RoHS IとRoHS IIの主な違いは、以下の項目に関するものです:

1. 適用範囲

  • RoHS IIには、規制の対象をすべての電気・電子機器(EEE)およびケーブル、交換部品に順次拡大し、2019年7月22日までの完全遵守が規定されています。
  • RoHS IIでは、「均質材料」などの重要な定義を明確に規定している。

2. 新規物質の制限

  • 委員会は制限された物質のリストの見直しを定期的な間隔で行います。

3. 適用除外項目:

  • RoHS IIでは、適用除外項目の認定、更新、廃止に関する規則の明確性および透明性が増している。

4. その他のEU法規との統一性:

  • RoHS IIは新しい法的枠組みの一環をなすものです。特に、CEマーキングおよび適合宣言(整合規格EN 50581を含む)などに影響があります。

2019年7月22日より、電気・電子機器((„EEE“)のすべてのカテゴリーが該当します。

前述のRoHS規制と同様に、RoHS II指令はコンポーネントには適用されません。 それにもかかわらず、TDK Electronics Groupは、RoHS II対応の製品のTDK Electronics Groupリストに従って、EEEで使用する準備ができている製品を提供しています。