TDK Electronics · TDK Europe

Piezohaptische Lösungen

Piezo-Aktuatoren für hochpräzise taktile Rückmeldung 

Menschen haben fünf Sinne. Allerdings nutzen die meisten Technologien nur das Hören und Sehen, um mit Menschen zu kommunizieren. An dieser Stelle kommt die haptische Rückmeldung ins Spiel, die einen dritten Sinn hinzufügt: den Tastsinn. Unsere Haut reagiert sehr empfindlich auf Schwingungen zwischen 100 Hz und 1 kHz. Ihre höchste Empfindlichkeit liegt bei 250 Hz ± 50 Hz, was sie zum empfindlichsten Sinn für Schwingungen macht.  

Heutzutage wird die hochpräzise Haptik in Mensch-Maschine-Schnittstellen (Human Machine Interfaces, HMI) immer beliebter, um das Benutzererlebnis zu verbessern. Ähnlich wie beim HD-Fernsehen, das dafür eine höhere Bildauflösung bietet, kann der Benutzer mit einer HD-Haptik eine hochwertige vibrotaktile Rückmeldung spüren. 

Piezo-Aktuatoren besitzen einzigartige Eigenschaften, um eine haptische HD-Rückmeldung sicherzustellen, und TDK ist ein wichtiger Akteur mit umfassendem Know-how auf dem Gebiet der Piezoelektrik. 

Erfahren Sie mehr über die Piezo-Lösungen von TDK

Unterschiedliche haptische Technologien verfügbar

Vibrotaktile Haptik

 Vibrotactile Pic

Vibrotaktile Technologien sind bei handelsüblichen haptischen Produkten sehr beliebt und weit verbreitet. Vereinfacht gesagt, bedeutet vibrotaktile haptische Rückmeldung, dass die Haut die Vibrationen einer Oberfläche wahrnimmt. 

Die vibrotaktile haptische Rückmeldung kann entweder horizontal (Bewegung in der Ebene) oder vertikal (Bewegung aus der Ebene) erfolgen. 

Oberflächenhaptik

 Surface Pic

Bei der Oberflächenhaptik wird die Reibung zwischen der Fingerspitze und einer Oberfläche moduliert, z. B. bei einem Touch-Display. 

Um solche Effekte zu erzeugen, befinden sich unter der Oberfläche mehrere piezoelektrische Elemente, die bei halbhörbaren Frequenzen arbeiten. 

Mid-Air-Haptik

 Mid-Air Pic

Die Mid-Air-Haptik ist eine neuartige Technologie, die auf der zeitlichen Rückkopplung durch eine Reihe von piezoelektrischen Aktuatoren beruht. Damit kann der Benutzer eine taktile Rückkopplung auf seinen Handflächen und Fingern spüren, ohne das Gerät zu berühren. Kurz gesagt, spürt der Benutzer den Schalldruck auf der Haut. 

Warum Piezoelektrik für hochpräzise Haptik?

Piezo-Aktuatoren vereinen alle wichtigen Eigenschaften, die für eine hochwertige, gestochen scharfe und präzise haptische Rückmeldung erforderlich sind. PowerHap kombiniert eine schnelle und kraftvolle Reaktion und lässt sich in Bezug auf Frequenz, Amplitude und Wellenform umfassend konfigurieren und bietet so endlos viele Möglichkeiten, um mit Nutzern zu interagieren. Da es sich um leistungsstarke Produkte handelt, lassen sich die Kosten der haptischen Lösung optimieren, da weniger Aktuatoren erforderlich sind, was mit weniger Elektronik und geringerer mechanischer Komplexität einhergeht. 


 Small

Kleiner Formfaktor

 Powerful

Kraftvoll

 Performance

Reaktionsschnell 

 Customizable

Vollständig konfigurierbar

 Low Cost

Kostengünstig

Applications

Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung

TDK bietet ein umfassendes Portfolio an Piezo-Aktuatoren für ein breites Spektrum haptischer Anwendungen:

PowerHap

Ermöglicht HD-Haptik für kleine Flächen und große Gewichte

Weiter 

PiezoHapt­™ S

Ermöglicht hauchdünne und fugenlose haptische Trackpads

Weiter 

PiezoHapt™ L

Ermöglicht hauchdünne Designs mit Haptik für flexible Oberflächen

Weiter 

Kundenspezifisch

Für Ihre speziellen Bedürfnisse!

Kontaktieren Sie uns 



Kontakt aufnehmen

Interessieren Sie sich für die Piezo-Technologie von TDK? 

Beschreiben Sie bitte kurz Ihre Anwendung. Unsere Haptik-Experten werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen. 

First name is required Vorname wird benötigt 名字是必需的 お名前は必須項目です。
Last name is required Nachname wird benötigt 需要填写姓氏 姓は必須項目です
E-mail is required E-Mail wird benötigt 需要使用电子邮件 電子メールは必須項目です。
Company is required Unternehmen wird benötigt 公司需要 会社名は必須項目です。
Country is required Land wird benötigt 所需国家 国名は必須項目です。
Message is required Nachricht wird benötigt 所需信息 メッセージは必須項目です。
Accepting the data usage is required Datennutzung muss akzeptiert werden 必须接受数据使用 データ利用を承諾することが必要
More information Weitere Informationen 了解更多 詳細情報

Sales Network & Sites

Vertriebsnetz & Standorte

销售网点和工厂

販売網 & 工場

See our worldwide sales offices.

More

Zu unseren weltweiten Vertriebsbüros.

Mehr

查看我们的全球销售办事处。

更多内容

世界各地の販売拠点をご覧ください。

関連資料

Social Media

Soziale Medien

社交媒体

ソーシャルメディア

Follow us on

LinkedIn X (Twitter)

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter)

关注我们

WeChat LinkedIn X (Twitter)

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)

Tradeshows & Events

Messen & Events

展览会

各種イベント

Experience TDK live!

More

Erleben Sie TDK live!

Mehr

现场体验TDK

更多内容

TDKのライブを体験しよう

関連資料