TDK Electronics · TDK Europe

TDK Electronics

TDK Electronics (vormals EPCOS)  entwickelt, fertigt und vertreibt elektronische Bauelemente und Systeme unter den Produktmarken TDK, Tronics und relyon plasma mit Fokus auf technologisch anspruchsvolle Wachstumsmärkte in der Automobil-, Industrie- und Konsum-Elektronik sowie der Informations- und Telekommunikationstechnik.

Das Unternehmen ist global und kundennah aufgestellt, beschäftigt rund 21.000 Mitarbeitende in rund 20 Entwicklungs- und Fertigungsstandorten und verfügt über ein engmaschiges Vertriebsnetz. Neben der Produktion von Standardprodukten besteht eine weitere unserer Kernkompetenzen darin, gemeinsam mit unseren Kunden die für ihre Bedürfnisse passenden Lösungen zu realisieren.

Im Geschäftsjahr 2025 (endend im März 2025) hat TDK Electronics einen Umsatz in Höhe von rund 1,56  Milliarden EUR  erwirtschaftet.
 

Kontaktieren Sie uns


 


Produktspektrum

Zum umfangreichen Produktspektrum gehören Kondensatoren, Ferrite und Induktivitäten, Piezo- und Schutzbauelemente sowie Sensoren.

Elektronische Bauelemente und Systeme befinden sich in nahezu jedem elektrischen und elektronischen Gerät und sind dort für die einwandfreie Funktion unverzichtbar. Sie haben eine Schlüsselfunktion in Kraftfahrzeugen, Industriemaschinen und dem Schienenverkehr, in Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen, Haushaltsgeräten, LED-Leuchten oder in Smartphones, Notebooks und der Unterhaltungselektronik. Überall dort sichern Lösungen von TDK Electronics die Stromversorgung, schützen elektronische Schaltungen, erfassen Messgrößen und stellen einen störungsfreien Betrieb sicher.

 

Kondensatoren

 Produktspektrum_CAP
Kondensatoren werden in allen Bereichen der Elektrotechnik und Elektronik eingesetzt. Sie speichern elektrische Ladung oder filtern Ströme und Spannungen. Zum Portfolio von TDK Electronics zählen Aluminium-Elektrolyt-, Aluminium-Hybrid-Polymer- und Folien-Kondensatoren, deren Anwendungsgebiete hauptsächlich Stromversorgungen und Umrichter sind. Leistungskondensatoren sichern die stabile Energieversorgung beispielsweise im Schienenverkehr. Darüber hinaus gelten Leistungskondensatoren als Schlüsselbauelemente für die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ), mit der Energie verlustarm über große Entfernungen transportiert werden kann. 

 

Induktivitäten

 Produktspektrum_MAG
Induktivitäten filtern Ströme und speichern elektrische Energie in einem Magnetfeld. Ferrite sind das Herzstück von Induktivitäten und bündeln magnetische Felder zur Übertragung elektrischer Signale und Leistungen. Induktivitäten werden unter anderem in Schaltnetzteilen von Anwendungen der Informations- und Kommunikationstechnik sowie in der Automobil-, Industrie- und Konsum-Elektronik eingesetzt. Zum Produktspektrum gehören auch Bauelemente, die für die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und damit den störungsfreien Betrieb von Elektrogeräten sichern.

 

Piezo- und Schutzbauelemente

 Produktspektrum_PPD
Piezo- und Schutzbauelemente schützen elektronische Schaltungen vor Überspannungen und Überströmen. Das Portfolio von TDK Electronics umfasst Ableiter und Schaltfunkenstrecken, Thermistoren, Varistoren sowie eine umfassende Palette an Vielschichtbauelementen, zu denen auch Piezo-Aktuatoren sowie CeraDiode Varistoren, das extrem dünne Substrat CeraPad mit integriertem Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD, Electrostatic Discharge) sowie CeraLink Kondensatoren gehören. Diese Bauelemente werden vor allem in Fahrzeugen, Industriemaschinen und Haushaltsgeräten verbaut, darüber hinaus in der Energietechnik sowie in Smartphones, Tablets und Wearables. Weitere Produktinnovationen sind PowerHap Piezo-Aktuatoren mit haptischem Feedback, CeraPlas zur Erzeugung von kaltem Plasma sowie CeraCharge, der weltweit erste Solid-State-Akkumulator in SMD-Technologie.

 

Sensoren und Sensorsysteme

 Produktspektrum_TPS
Sensoren und Sensorsysteme umfassen Temperatursensoren, die unter anderem in Elektrofahrzeugen zur Überwachung von Elektromotoren, Batterien und Ladeelektronik eingesetzt werden. Hinzu kommen Drucksensoren und Transmitter, die in Pneumatik- und Hydraulik-Systemen benötigt werden. Die Medizintechnik ist ein weiteres Anwendungsgebiet, hier kommen Sensoren etwa in Geräten zur Blutdruckmessung oder Beatmung zum Einsatz. Ergänzt wird unser Sensorik-Portfolio durch das Produktspektrum von Tronics an Inertial-Sensoren, mit denen sich Beschleunigungen und Neigungswinkel erfassen lassen.

 



TDK Group

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Stromversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe, Software und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. 

TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte TDK einen Umsatz von 14,4 Milliarden USD und beschäftigte rund 105.000 Mitarbeiter weltweit.