Öffentliches Übernahmeangebot für alle sich im Publikum befindenden Aktien der Tronics Microsystems S.A., Crolles, Frankreich
Offre publique d'acquisition sur toutes les actions émises chacune en mains du public de Tronics Microsystems S.A., Crolles, France
Public tender offer for all publicly held existing shares of Tronics Microsystems S.A., Crolles, France
Angebotsrestriktionen | Restrictions à l'Offre | Offer Restrictions
I. Allgemein | Généralités | In General
Das in den auf dieser Website verfügbar gemachten Dokumenten beschriebene öffentliche Übernahmeangebot (das Angebot) wird weder direkt noch indirekt in einem Land oder einer Rechtsordnung unterbreitet, in welchem/welcher ein solches Angebot widerrechtlich wäre, oder in welchem/welcher es in anderer Weise anwendbares Recht verletzen würde, oder in welchem/welcher TDK Corporation, Japan, oder eine ihrer direkten oder indirekten Tochtergesellschaften verpflichtet wäre, irgendeine Änderung oder Anpassung der Bestimmungen oder Bedingungen des Angebots, ein zusätzliches Gesuch an staatliche oder regulatorische Behörden oder zusätzliche Handlungen in Bezug auf das Angebot vorzunehmen. Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot auf ein solches Land oder eine solche Rechtsordnung zu erstrecken. Dokumente, die im Zusammenhang mit dem Angebot stehen, dürfen weder in solchen Ländern oder Rechtsordnungen vertrieben, noch in solche Länder oder Rechtsordnungen versandt werden und dürfen von keiner natürlichen oder juristischen Person, die ihren Wohn- bzw. Geschäftssitz in einem solchen Land oder einer solchen Rechtsordnung hat oder dem Recht eines solchen Landes oder einer solchen Rechtsordnung unterfällt, zur Werbung für Verkäufe und Einbringung von Beteiligungsrechten an Tronics Microsystems S.A., Frankreich, verwendet werden. Jede Person, die Zugang zu den Angebotsunterlagen hat, muss daher eigene Nachforschungen in Bezug auf geltende Einschränkungen anstellen und diese (soweit es solche gibt) einhalten. Soweit nach geltendem Recht zulässig, haften TDK Corporation und ihre Tochtergesellschaft EPCOS AG nicht für Verstöße von Dritten gegen diese Einschränkungen.
L'Offre décrite dans les documents disponibles sur ce site web (l'Offre) n'est faite ni directement ni indirectement dans aucun Etat ou une juridiction dans lequel une telle Offre serait illicite ou enfreindrait de toute autre manière les lois ou réglementations en vigueur ou qui exigerait de la part de TDK Corporation, Japon, ou l'une de ses filiales directes ou indirectes un changement ou une modification des termes ou des conditions de l'Offre de quelque manière que ce soit, la formulation d'une demande en lien avec l'Offre auprès d'une quelconque autorité gouvernementale ou régulatrice, ou des démarches supplémentaires en lien avec l'Offre. Il n'est pas prévu d'étendre l'Offre à de tels Etats ou juridictions. Les documents relatifs à l'Offre ne doivent être ni distribués ni envoyés dans de tels Etats ou juridictions. De tels documents ne doivent pas non plus être utilisés pour solliciter la cession ou l'apport de titres de Tronics Microsystems S.A., France, par toute personne ou entité domiciliée ou ayant son siège dans de tels Etats ou juridictions. De ce fait, les personnes qui viendraient à entrer en possession de ce document devront s'informer de ces restrictions et les respecter. TDK Corporation et sa filiale, EPCOS AG, déclarent que, dans toute la mesure permise par le droit applicable, ils ne sauraient être tenus pour responsable de la violation de telles restrictions par quiconque.
The public tender offer described in the documents available on this website (the Offer) will not be made, directly or indirectly, in any country or jurisdiction in which such Offer would be considered unlawful or otherwise violate any applicable laws or regulations, or which would require TDK Corporation, Japan, or any of its affiliates to change or amend the terms or conditions of the Offer in any manner, to make any additional filing with any governmental or regulatory authority or take any additional action in relation to the Offer. It is not intended to extend the Offer to any such country or jurisdiction. Documents relating to the Offer must neither be distributed in any such country or jurisdiction nor be sent into such country or jurisdiction. Any such documents must not be used for the purpose of soliciting the sale or contribution of any securities of Tronics Microsystems S.A., France, by any person or entity resident or incorporated in any such country or jurisdiction. As a consequence, any person having access to the Offer documents must make inquiries on any applicable restrictions and comply with such restrictions (if any). To the extent permissible by applicable laws, TDK Corporation and its subsidiary, EPCOS AG, shall not be liable for any breach of any such restrictions by any third party.
II. Notice to U.S. Holders
The Offer described in the documents available on this website is being made for the shares of Tronics Microsystems S.A., France, a French company whose shares are listed on the Alternext market of the Paris Stock Exchange, and is subject to French disclosure and procedural requirements, which are different from those of the United States (U.S.). The Offer is being made in the U.S. pursuant to Section 14(e) of, and Regulation 14E under, the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended (the U.S. Exchange Act), subject to the exemptions provided by Rule 14d-1(d) under the U.S. Exchange Act, and otherwise in accordance with the requirements of French law. Accordingly, the Offer is subject to disclosure and other procedural requirements, including with respect to withdrawal rights, settlement procedures and timing of payments that are different from those applicable under U.S. domestic tender offer procedures and laws. U.S. holders of shares of Tronics Microsystems S.A. (Tronics Shares) are encouraged to consult with their own advisors regarding the Offer.
According to the laws of France, Tronics Shares tendered into the Offer may generally not be withdrawn after the end of the Offer period but can be so withdrawn under certain circumstances, in particular in case a competing offer for the Tronics Shares is launched.
In accordance with the laws of France and subject to applicable regulatory requirements, EPCOS AG and its subsidiaries or their nominees or brokers (acting as agents for EPCOS AG or any of its subsidiaries) may from time to time after the date hereof, and other than pursuant to the Offer, directly or indirectly purchase, or arrange to purchase, Tronics Shares or any securities that are convertible into, exchangeable for or exercisable for Tronics Shares. These purchases, or arrangements to purchase, may occur either in the open market at prevailing prices or in private transactions at negotiated prices and shall comply with applicable laws and regulations in France and applicable U.S. securities laws. Any such purchases will not be made at prices higher than the offer price or on terms more favorable than those offered pursuant to the Offer unless the offer price is increased accordingly. Any information about such purchases or arrangements to purchase will be publicly disclosed in the U.S. on this website to the extent that such information is made public in accordance with the applicable laws and regulations of France. In addition, the financial advisors to EPCOS AG and Tronics Microsystems S.A. may also engage in ordinary course trading activities in securities of Tronics Microsystems S.A., which may include purchases or arrangements to purchase such securities.
It may be difficult for U.S. holders to enforce their rights and any claim arising out of U.S. securities laws, since each of TDK Corporation, EPCOS AG and Tronics Microsystems S.A. is located in a non-U.S. jurisdiction, and some or all of their officers and directors may be residents of a non-U.S. jurisdiction. U.S. holders may not be able to sue a non-U.S. company or its officers or directors in a U.S. or non-U.S. court for violations of the U.S. securities laws. Further, it may be difficult to compel a non-U.S. company and its affiliates to subject themselves to a U.S. court's judgment.
The receipt of cash pursuant to the Offer by a U.S. holder of Tronics Shares may be a taxable transaction for U.S. federal income tax purposes and under applicable U.S. state and local laws, as well as foreign and other tax laws. Each shareholder of Tronics Microsystems S.A. is urged to consult his or her independent professional advisor immediately regarding the tax consequences of an acceptance of the Offer.
Neither the U.S. Securities and Exchange Commission nor any securities commission of any State of the U.S. has (a) approved or disapproved of the Offer; (b) passed upon the merits or fairness of the Offer; or (c) passed upon the adequacy or accuracy of the disclosure in the Offer documents. Any representation to the contrary is a criminal offence in the U.S.
III. United Kingdom
The communication about the Offer is directed only at persons in the United Kingdom (U.K.) who (i) have professional experience in matters relating to investments, (ii) are persons falling within article 49(2)(a) to (d) («high net worth companies, unincorporated associations, etc.») of The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 or (iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as «relevant persons»). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.
IV. Australia and Japan
The Offer is not being addressed to shareholders of Tronics Microsystems S.A. whose place of residence, seat or habitual abode is in Australia or Japan, and such shareholders may not accept the Offer.
Confirmation
The Offer is not being addressed to shareholders of Tronics Microsystems S.A. whose place of residence, seat or habitual abode is in Australia or Japan, and such shareholders may not accept the Offer.
• | that you have read and understood and that you are not subject to any of the Offer restrictions set forth above, that the communication about the Offer may lawfully be directed at and the Offer lawfully addressed to you; |
---|
• | that you are not located or resident in any jurisdiction where extension of the Offer would trigger a requirement for TDK Corporation or any of its affiliates or any other person to file or register an offer prospectus or any other document, or to take any other or additional action in relation to the Offer, in or by virtue of the laws of such jurisdiction; |
• | that you will not copy or forward to any person any of the documents available on this website; and |
• | that you understand, acknowledge and agree that failure to comply with the foregoing could result in a violation of applicable laws and|or damages to TDK Corporation, its affiliates and other persons. |