TDK Electronics · TDK Europe

Klimaschutz

 Klimaschutz_Bühne


Bei TDK Electronics nehmen wir unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt ernst. An unseren Standorten arbeiten wir kontinuierlich daran, unsere Energieeffizienz zu verbessern, Energie einzusparen und Strom aus erneuerbaren Energien zu nutzen. Darüber hinaus richten wir unseren Fokus auf Produkte, die ebenfalls zum Schutz der Umwelt beitragen und der Gesellschaft Nutzen bringen. Gleichzeitig stärken wir bei unseren Mitarbeitern das Bewusstsein dafür, dass wir unserer Verantwortung nachkommenden Generationen gegenüber mit unserem Verhalten sowie unseren Technologien und Lösungen nachkommen wollen.


Auf dem Weg zur Klimaneutralität


Energiemix aus Wasserkraft und Solarstrom

 PV DLB Pic

Der Standort Deutschlandsberg produziert ebenfalls mit selbst erzeugtem Solarstrom. Die eigene Photovoltaikanlage mit rund 1.300 Panels auf etwa 2.400 Quadratmetern Dachfläche soll weiter ausgebaut werden. Die jährliche CO2-Emission des Werks, das bereits seit vielen Jahren mit Strom aus 100 Prozent Wasserkraft fertigt, kann dadurch um rund 124 Tonnen reduziert werden.

Die Photovoltaikanlage ist ein Pilot für mögliche weitere Nachhaltigkeitsprojekte zur ressourcenschonenden Energienutzung und wird mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.

Weitere Informationen zu IWB/EFRE finden Sie auf www.efre.gv.at

 PV DLB EFRE Pic

400 Megawattstunden pro Jahr

 PV Xiamen Pic

Der Kondensatoren-Standort Xiamen in China hat seine eigene Photovoltaikanalage Ende Oktober in Betrieb genommen. Auf mehreren Dächern wurden rund 700 Module mit einer Fläche von fast 3.000 Quadratmetern installiert. Sie werden voraussichtlich 400 Megawattstunden pro Jahr erzeugen, was etwa drei Prozent des jährlichen Energiebedarfs des Standorts entspricht.

Gleichzeitig hat der Standort Ladestationen für Elektrofahrzeuge auf dem Werksgelände installiert. All diese Maßnahmen tragen dazu bei, die CO₂-Emissionen zu reduzieren und die Klimaschutzziele von TDK Electronics zu erreichen.

Solarstrom steigert Wettbewerbsfähigkeit

 PV Kutina Pic

In Kroatien hat der Standort Kutina des Auftragfertigers Selk seine eigene Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Auf zwei Fertigungshallen wurden auf einer Fläche von fast 8.600 Quadratmetern rund 2.800 Panels installiert. Sie werden 1,22 Gigawattstunden pro Jahr erzeugen, das entspricht fast 9 Prozent des jährlichen Strombedarfs des Standorts.

Mit der neuen Photovoltaikanlage reduziert der Standort seine Betriebskosten weiter und steigert dadurch seine Wettbewerbsfähigkeit.

50 Prozent Strom aus Sonnenenergie

 PV Nashik Pic

Das Werk Nashik setzt auf eine möglichst umweltfreundliche Produktion und nutzt dafür zunehmend Strom aus Sonnenenergie. Rund 50 Prozent seines Energiebedarfs deckt das Werk mit Strom aus einer eigen Photovoltaikanlage auf dem Dach einer Werkshalle und aus einem externen, rund 100.000 Quadratmeter großen Photovoltaikfeld, das den Standort exklusiv mit Strom versorgt. Der CO2-Ausstoß des Werks konnte dadurch um rund 8.200 Tonnen pro Jahr reduziert werden.

Wasserkraft und Geothermie für extrem energieintensive Fertigung

 Wasser Akureyri Pic

Auch das Werk Akureyri bezieht seinen Strom vollständig aus erneuerbaren Energien. In Island formiert TDK Folien für Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren in speziellen Bädern, was enorm viel Energie erfordert: Auf Akureyri entfällt mehr als die Hälfte des gesamten Strombedarfs von TDK Electronics. Die extrem energieintensive Produktion war mit ausschlaggebend dafür, dass der Standort vor 10 Jahren in Island gegründet wurde. Der Strom dort wird ausschließlich aus regenerativen Energiequellen gewonnen. Rund 70 Prozent stammen aus Wasserkraft, der Rest aus Geothermie.

CO₂-Reduktion entspricht Ausstoß von 100 Autos pro Jahr

 PV Johore Bahru Pic

Auch das Werk Johor Bahru fertigt mit selbst erzeugten Solarstrom. Eine Photovoltaikanlage mit fast 1.200 Panels auf rund 3.000 Quadratmetern erzeugt im Jahr rund 640 Megawattstunden Strom. Das deckt etwa 8 Prozent des jährlichen Strombedarfs des Standorts.

Damit reduziert das Werk seine jährlichen CO2-Emissionen um rund 450 Tonnen. Das entspricht dem CO2-Jahresausstoß von knapp 100 Autos.

Selbst erzeugter Solarstrom verzehnfacht

 PV Malaga Pic

Der Standort Málaga hat seine Photovoltaik-Anlage deutlich vergrößert und erzeugt damit fast zehnmal mehr Solarstrom als bisher. Inzwischen sind rund 900 Module mit einer Fläche von fast 6.000 Quadratmetern auf mehreren Dächern installiert. Die Anlage produziert 850 Megawattstunden Solarstrom pro Jahr, das entspricht 15 Prozent des jährlichen Energiebedarfs des Standorts.

Bereits vor zweieinhalb Jahren hat der Standort seine eigene Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen, die damals 160 Panels auf 900 Quadratmetern umfasst hat. Damit wurden 90 Megawattstunden Solarstrom pro Jahr erzeugt. Seitdem fertigt das Werk auch mit Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energiequellen.