25,000 ユーロでEPCOS と TDK ヨーロッパは今年、ドイツ多発性硬化症協会(DMSG) を支援します。この協会はドイツのMS患者のための最も古くからある援助組織の1つです。重要なプロジェクトの1つはミュンヘン MSバザーですが、これは45年前の創立時から純粋にボランティア活動で行われる最大のチャリティーバザーの1つに発展しました。
多発性硬化症 (MS) は中枢神経系の炎症性の病気です。この病気は、脳から脊髄を通って体内に信号を送る神経線維を犯します。この神経線維は電気ケーブルが絶縁層に囲まれているのに似ています。この保護層の中に炎症巣が発生すると、信号伝達の故障につながる可能性があります。罹患者は例えば、つまずきやすくなり、あるいは目が見えにくくなることがあります。
ドイツでは連邦保険庁の発表によると200,000人以上のMS患者がおり、世界中では約250万人の人々がこの病気にかかっています。治癒は現在まだ可能ではありませんが、病気の進行を遅らせることができます。MSにはまだまだ多くの疑問があり、経過や症状、治療成果は非常に異なっています。MSだと診断されることは患者にとってショックであり、さまざまな基本的な変化を伴います。病気が進行すると、患者はもう仕事を続けることができくなる可能性があり、支援に頼らざるを得ません。